主题中讨论的其他器件: CC1101、 CC1310、CC1311R3 、CC1312R
根据我所见、CC1125几乎不会在350MHz 下运行。 您可以推荐一个支持350MHz 曼彻斯特编码的类似部件吗?
非常感谢
Rob
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Rob:
您是否注意到了 CC1101 选择低于1GHz?
CC1101支持 -348 MHz 和 -464 MHz、以及曼彻斯特编码- 第16节 的 CC1101数据表: https://www.ti.com/lit/swrs061 讨论了可能的调制格式、以便您检查它是否适合您的设计。
此致、
扎克
纵观我们的产品系列、CC13x0和 CC13x2器件确实涵盖该频率范围(仅限):
CC1312R 数据表: https://www.ti.com/lit/swrs210 -第8.9节
不过、针对此频段的测试有限、如果您无法获得所需的性能、则可能需要调整 PHY 设置并调整参考设计的输出匹配网络。
如需更多信息:
CC13xx 器件对曼彻斯特编码的支持较为有限、因此我建议查看器件/SDK 文档。 在 https://dev.ti.com/tirex 上的相关 SDK 文档中 (CC13x0器件对其他器件具有单独的 SDK)、转到Documents -> Proprietary RF -> Proprietary RF User's Guide并搜索曼彻斯特编码:
要检查的其他文档为:
SWCU117 (CC13x0、CC26x0 SimpleLink 无线 MCU 技术参考手册): https://www.ti.com/lit/swcu117
SWCU185 (CC13x2、CC26x2 SimpleLink 无线 MCU 技术参考手册): https://www.ti.com/lit/swcu185
此致、
扎克