请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1312R 大家好、我的客户问我的低于1GHz 系统的 NF 和 SNR 值
我的射频通信条件 为433.92Mhz、GFSK、100kHz BW、9600bps、
我想知道 BER1%条件下的 NF 和 SNR 值、
您能提供一些建议吗?
非常感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
对于级联噪声计算、CC13x2x 器件通常使用7dB 的 NF 值。
客户可以参考 第8.14节 和中的图 第8.22.4节 为 CC1312R 数据表: https://www.ti.com/lit/swrs210 、用于测量的 RX 参数和"PER 与电平与频率间的关系"图(我们将指定该图而不是 SNR 值)。
此致、
扎克