This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:CC1312 SNR 和 NF 值#433.92Mhz

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1277108/cc1312r-cc1312-snr-and-nf-value-433-92mhz

器件型号:CC1312R

大家好、我的客户问我的低于1GHz 系统的 NF 和 SNR 值  

我的射频通信条件 为433.92Mhz、GFSK、100kHz BW、9600bps、  

我想知道 BER1%条件下的 NF 和 SNR 值、  

您能提供一些建议吗?

非常感谢