This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311P3:在待机功耗模式关断期间 GPIO 开启

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1311P3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1276913/cc1311p3-gpio-on-during-shutdown-of-standby-power-mode

器件型号:CC1311P3

是否可以在 CC1311P3的关断或待机低功耗模式下保留 GPIO 引脚状态?

此致

克里坦克·卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kritank:

    您希望通过它实现什么? 是否要使用所述 GPIO 将器件从关断状态唤醒?
    如果是、您可以查看我们的 gpioshutdown 示例: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AIFnZMyYdugOjiFFJO6zBg__com.ti.SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK__BSEc4rl__LATEST

    从实际问题开始、以下是 CC1311P3数据表中的引用:

    "在关断模式下、器件被完全关闭(包括 AON 域)、并且 I/O 被锁存为
    进入 SHUTDOWN 模式之前的值。 定义为从外部唤醒的任何 I/O 引脚上的状态变化
    SHUTDOWN 引脚唤醒器件、并用作复位触发器。 CPU 可以区分重置和
    这种方式以及通过读取复位状态寄存器实现的由复位引脚复位或上电复位。 中保留的唯一状态
    这个模式是锁存 I/O 状态和闪存存储器内容。" 第9.11章电源管理

    此致、

    亚瑟