This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:15.4收集

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1275230/launchxl-cc1310-15-4-collect

器件型号:LAUNCHXL-CC1310

SDK simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07

可以多个collect同时上电吗,现在是两个collect同时上电时,第一个上电的collect部分功能有影响不能正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请用英语写下您的问题。

    Br

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以同时为多个"收集"设备供电? 目前、当两个"收集"设备同时上电时、第一个上电设备的功能会受到影响、并且无法正常工作,例如 log printf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    传感器数据无法收集

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请为我们提供足够的信息、以便能够重新创建您的问题。

    • 使用 SDK 中的哪个示例
    • 您在使用什么硬件
    • 您是否在修改代码示例
    • 在看到问题之前、您要执行哪些步骤
    • 您观察到的误差到底是什么。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDK simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07

    CC1310-RHB

     ti154stack 中的示例收集器和传感器

    当 我给一个收集器和四个传感器上电时、这都是正常的、四个传感器上传到收集器和收集器的数据会从传感器输出数据、但如果另一个收集器通电、就会停止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一个收集器将停止 printf 数据、如果第二个收集器断电,、四个传感器将再次连入网络。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    传感器收集器应用程序会创建一个星形网络。 因此、它只使用网络中的一个 PAN 协调器或中央节点。 这意味着、您只能让一个收集器在工作中充当中央节点、并让多个传感器加入由收集器创建的网络。 这可能是你在启动两个收集器时遇到问题的原因。

    此致、

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何创建两个收藏夹  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看以下应用手册: https://www.ti.com/lit/an/swra734/swra734.pdf?ts = 1665656089229&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    它将向您展示如何实施多个 PAN 协调器

    此致、

    马尔文