请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1352R 尊敬的先生/女士:
我能不能检查 TI 是否有任何 Sub-Ghz 信标应用参考设计。 工作的概念是智能照明控制应用与以下规格:
- 低于 GHz 的广播特性
- 运行范围为2km。
- 符合美国低于1GHz 频率品牌(868MHz)
- 无备用电池电源
- 延时为1秒
- 数据传输为30个字节。
顶层概念模块如下:

如果您可以指导我了解 GitHub 示例、或提供任何参考设计并推荐评估套件来开始使用、那将很有帮助。
THX
此致、Felix