This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:等效的 SoC?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125, CC1312R, CC1311R3, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1278557/cc1125-equivalent-soc

器件型号:CC1125
主题中讨论的其他器件: CC1312RCC1311R3CC1310

目前将 CC1125与外部微控制器配合使用。

最接近的 TI SoC 等效项是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这取决于您的 应用是什么-请您提供有关您的要求的更多详细信息吗?

    您可以首先查看:

    CC1311R3是建议的最低成本选项、但不包括 CC1312R 的某些特性。 还有一些型号具有更多的闪存、我在这里没有包括。

    CC13xx 器件也有"P"型号、其中包含集成的+20dBm 功率放大器、具体取决于您的需求。

    您是否联系了您当地的 FAE? 我建议这样做、因为它们还可以提供宝贵的投入。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-我来看一下。

    您是否联系过当地的 soc?

    我如何识别我的本地 FAE?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经联系了您所在地区的帐户所有者、我将帮助他们与您联系。

    此致、

    扎克