This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1312R1:LAUNCHXL-CC1312R7的 SMA 连接器上的阻抗和 LAUNCHXL-CC1312R7和 LAUNCHXL-CC1312R1之间的 Balon 网络更改

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, LP-CC1312R7, CC1312R7, LAUNCHXL-CC1312R1, CC1190, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1279022/launchxl-cc1312r1-impedance-on-the-sma-connector-of-launchxl-cc1312r7-and-balon-network-change-between-launchxl-cc1312r7-and-launchxl-cc1312r1

器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1
主题中讨论的其他器件:CC1312R7、CC1312R 、LP-CC1312R7 CC1190、CC1310

您好!  

板的 SMA 连接器的阻抗有多大?我要将其连接到具有50欧姆阻抗端口的前端放大器。

    ´ve、在设计 CC1312R7的电路板时、我检查了 CC1312R7和 CC1312R1中的射频滤波器设计、我发现它们完全不同、这是为什么? ´m 我没有弄错、CC1312R1和 R7在存储器中应该不同。

此致、Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    50欧姆。 您可以在100 pF 直流阻断电容器之后(在天线匹配部分之前)连接一个 FEM。

    R1/R7器件在存储器上的差异是正确的。 为清楚起见、您可以将 CC1312R 设计与 CC1312R7器件配合使用-引脚兼容声明适用、无线电前端相同。

    不同之处在于电路板 设计本身、而不是器件;一个设计总是有多个解决方案、 我们的目标是在 LaunchPad 的每个设计迭代/生成过程中提高传导和辐射性能。

    • LAUNCHXL-CC1312R1:  0402组件尺寸。
    • LP-CC1312R7:  0201元件尺寸。

    转为采用0201元件尺寸时、需要重新优化输出匹配。 请参阅:  

    LP-CC1312R7还具有较低阶低通 LC 匹配网络、但在差分部分添加了一个低通滤波器、以减少辐射的二次谐波。

    如果您使用的是 CC1312R、我们建议您使用 LAUNCHXL-CC1312R1、因为它已在客户设计中成功使用多年(因此经过广泛测试)、但这些设计是可互换的。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、我们将使用 CC1312R1设计。

    您能回答我关于 LP 板上 SMA 端口阻抗的问题吗?我想知道是否可以连接输入阻抗为50欧姆的范围扩展器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我更新了最初的回复以涵盖这个问题、但我没有明确说明。

    如果您需要 FEM、还可以考虑我们的 C13xxP 器件之一、该器件包含集成的+20dBm 功率放大器。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这可以解决我的所有疑问。

    关于 P 版本、我们期望最大 TX 功率、因此我们的目标是 ETSII 为+27dBm、FCC 为+ 30dBm、如果认证需要、可将其配置为较低的输出功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以考虑 CC1190 对于提供高达+27.7dBm 输出功率(并且还包含 LNA)的868/915 FEM: https://www.ti.com/product/CC1190

    为  LAUNCHXL-CC1310-CC1190 (SWRC338):  https://www.ti.com/lit/zip/swrc338 是实现此目的的良好起点-您应使用 CC13x2器件替换 CC1310部分 (如我之前的帖子中所述)。

    此致、

    扎克