This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311R3:434MHz 型号中的 CC1311评估

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7, LP-CC1312R7, CC1311R3, CC1311P3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1277969/cc1311r3-cc1311-evaluation-in-434mhz-variant

器件型号:CC1311R3
主题中讨论的其他器件:LP-CC1312R7CC1311P3、CC1352P7

尊敬的 TI 团队:

我想总结链接的案例、看看我是否正确理解了所有内容。

如果要评估434 MHz 型号中的 CC1311、应使用 CC1312的 EVK、对 CC1352的434射频路径使用 BOM、并将 CC1312更改为 CC1311、因为其引脚兼容。

如果是正确的、我会有两个问题:

  • CC1352具有更多匹配元件。 CC1312评估套件上是否有足够的焊盘可以满足此要求?
  • 0201元件是否采用了完整设置?

此致

托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    如果安装了433 MHz、则 LAUNCHXL-CC1352P-4上的433 MHz 路径的性能与 LAUNCHXL-CC1312R 相当。

    但是、如果您希望直接评估 CC1311R3 RGZ 封装、则在 LAUNCHXL-CC1312R 或 LP-CC1312R7上安装 CC1311R3是最佳选择。

    对此有一些重要的评论:

    • LAUNCHXL-CC1312R 和 LAUNCHXL-CC1352P-4使用0402元件。
    • LP-CC1312R7和 LP-CC1352P7-4使用0201元件。
    • 如果不使用 LAUNCHXL-CC1352P-4上的射频开关之后的元件、则不需要这些元件、只有射频路径的这一部分:
    • LAUNCHXL-CC1312R 具有足够的焊盘、可用于相同的 BOM。
    • LP-CC1312R7不需要、因此您需要手动修改电路板。 您在"原始问题"部分中链接到的主题是供客户设计自己的电路板(以及设计应基于哪些内容)、而不是 提供修改 LaunchPad 以进行评估的建议。
    • 评估0201 BOM 的最简单方法是选择 LP-CC1352P7-4 (但不会直接测试 CC1311R3)。 如果您希望测试 CC1311x3器件、则可以安装 CC1311P3;+14dBm、Sub-1GHz 输出的无线电在 R3/P3型号上是相同的、因此其性能均相同。

    您的目标是否在此设计中使用0201元件?

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    谢谢! 您的最后一个要点听起来很有趣。 如果我理解正确、434 MHz 型号中已经提供了 LP-CC1352P7-4。 唯一要做的就是将芯片从 CC1352变更为 CC1311、那就到这里吧?

    您问的是、0201和0402板之间是否存在差异?

    就像在另一张票证中一样。 我想评估434单端和差分端的 CC1311。 我更倾向于使用最简单的方法来实现这一目的、同时对任何电路板进行的修改也较少。

    此致

    托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LP-CC1352P7-4的另一个区别是包含一个射频开关(因为 CC1352x 器件上有3条射频路径)。 由于射频开关在每个端口上都需要50欧姆的输入、因此我们建议对带/不带开关的设计使用相同的 BOM -与 LP-CC1352P7-1和 LP-CC1312R7设计相比、您可以看到这一点。  

    那么、是的;将 CC1352P7替换为 CC1311P3器件后、您可以使用 CC1311x 器件评估差分434 MHz 设计的性能、结果应与不带开关的434 MHz CC1311x 设计相当。

    您是否可以交换 LaunchPad 上的器件(我只是因为另一个线程而问)?

    我们对这些设计进行了优化、使其在使用0402/0201组件尺寸的设计中具有基本相同的性能、但使用0201组件有一些优势。 请参阅以下主题获取摘要: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/735969/cc1352p-using-0402-size-components-for-rf-circuitry  

    此致、

    扎克   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    如果您可以进行互换、对我们来说将是大有帮助。

    是否也可以使用434的单端版本、就像868中所说的那样? 如果可以、也可以获得它们。

    此致

    托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已注意-我已由 PM 回复、因此我将此主题标记为已关闭。

    此致、

    扎克