This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:如何使用系统配置工具设置359 -430MHz 频段?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1312R1, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1279285/cc1312r-how-to-set-the-359-430mhz-frequency-band-with-system-configuration-tool

主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC1312R1SysConfig

您好!

我的器件工作在400 -420MHz 频带、所选频带在  数据表中所述的范围内。 我使用 TI  系统配置工具设置射频配置。  仅可选频带169MHz、420 -527MHz 和 779-930MHz。 如何实现 配置?

谢谢。

艾诺利克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ainolike:

    我们将需要其他信息来帮助您:

    • 您使用的是哪个版本的 CC13xx_CC26xx SDK?
    • 您正在使用哪个版本的 SmartRF Studio?
    • 是自定义器件还是您使用的是 LAUNCHXL-CC1312R1板?

    期待您的解答。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是定制器件。 SDK 版本为 CC13xx_CC26xx_SDK_7_10_01_24、 SmartRF Studio 7 版本为2.29.0。  
    我使用 SysConfig 而不是 SmartRF 配置无线电设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ainolike:

    遗憾的是、从今天起、我们似乎确实无法使用 SysConfig 配置器件来使用该频带。 我将报告该行为。

    解决方法是从 SmartRFStudio 导出设置并禁止从 SysConfig 生成无线电设置、正如您可能已经执行的那样。

    禁用无线电导出:

    此致、

    亚瑟