This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:数字内核和晶体振荡器何时打开?

Guru**** 2481895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1277530/cc1125-when-are-the-digital-core-and-crystal-oscillator-on

器件型号:CC1125

用户指南 SWRU295E 中似乎存在一些不一致的内容。

在第3.1.2节中:

在 IDLE 状态中、XOSC 和数字内核的电源打开

因此、只要芯片处于空闲状态、数字内核就会上电

但在第10.1节中:

通过设置 CSn 引脚为低电平、到数字内核的稳压器开启、晶体振荡器启动

这意味着 数字电源仅在 CSn 被拉低时才开启?

我想第10.1条应该说到、"通过将 CSn 引脚设置为低电平 当芯片处于睡眠状态时 ,数字内核的电压调节器打开,晶体振荡器 启动"?

是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10.1可能会被误解,见:  

    9.3稳压器控制连接数字内核的稳压器由无线电控制器控制。 当芯片进入电流消耗最低的睡眠状态时、电压稳压器被禁用。 这种情况在 CSn 被释放后发生、此时 SPWD 或 SWOR 命令选通脉冲已在 SPI 接口上发送。 然后芯片处于睡眠状态。 再次设置 CSn 为低电平将开启稳压器和晶体振荡器、并使芯片进入空闲状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    感谢您对用户指南的反馈。 如 GhostOf 第9.3节所述、详细介绍了稳压器和振荡器何时开启。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    如果文档在此处提供交叉参考将会有所帮助。

    因此、 第10.1条的措辞大致如下:"通过将 CSn 引脚设置为低电平、  当芯片处于睡眠状态时 ,数字内核的电压调节器打开,晶体振荡器 启动"?

    或者、  换句话说、当芯片处于空闲(或睡眠以外的任何状态?)状态时、不管 CSn 引脚如何、数字内核的稳压器都保持开启-对吧?

    这与 RESET_N 引脚的状态无关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、主动复位在 CC112x 上不是一种状态、这意味着将 RESET 引脚保持为低电平不是一个具有已知电流消耗的已定义状态。 芯片是初始设计、用于在复位引脚上获取脉冲。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    是的、数字内核在 SLEEP 以外的任何其他状态下都保持打开。

    在复位线路保持低电平时、数字稳压器保持开启状态而 XOSC 不运行。