This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352R1:我在 Tera Term 上看不到任何内容

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1279610/launchxl-cc1352r1-i-cannot-see-anything-on-tera-term

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1
主题中讨论的其他器件:CC1352R

您好!

我使用 CC1352R LaunchPad 作为接收器、并将其与 CC1352传感器标签相连以获取其中的传感器数据。 我正在尝试在 TERA TERM 屏幕上看到任何输出、但它是空白的。 我正在使用带有 C 类型的 Macbook Pro、将 C 类型连接到 UGREEN C 到 USB 转换器、可以连接到 Launch Pad。 波特率也设置为115200。

任何关于这方面的帮助都很棒!

谢谢!

普赫拉吉·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    该问题已解决、已放置在所有跳线接头上。