This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:芯片是否支持4-FSK 调制解调以及输出阻抗的设计方式

Guru**** 2811595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1280948/cc1312r-whether-the-chip-supports-4-fsk-modulated-demodulation-and-how-the-output-impedance-should-be-designed

器件型号:CC1312R

团队成员:

由于产品要求支持4-FSK 调制解调、芯片的数据表显示可以支持该功能、但根据给定的情况和应用、只找到2-(G) FSK、没有4-FSK 应用。 此配置允许芯片支持4-FSK 调制和解调。

根据演示板设计、输出是差分输出、然后由 LC 转换为单端信号、403M 和413M 下的差分阻抗是多少、433 MHz 差分转单端设计是否可以进行多路复用。 或者、如果您直接使用平衡-非平衡变压器进行转换、是否可以使用100欧姆作为差分阻抗?

此致

张亚历克斯