This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:TI15.4 Stack - FH 最大广播间隔

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1276469/cc1352r-ti15-4-stack---fh-max-broadcast-interval

器件型号:CC1352R
主题中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、

我一直在针对 SDK 7.10在 FH 模式下测试广播间隔。 我们需要间隔等于或大于5分钟。 但是,当时间间隔大于约2分钟时,节点似乎不接收广播。

如果将 SysConfig 上的广播间隔定义为2分钟、则可以正常运行、但如果将其定义为3分钟或更长、则节点不会接收到这些间隔。  

堆栈用户指南指出广播间隔可以是 15至16777215ms。 不过、似乎存在一些隐藏的限制。

您能提供帮助吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否详细介绍一下您在 SysConfig 上对传感器和收集器的配置?

    此致、

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、默认 TI 传感器收集器演示、FH 模式、所有通道、868MHz 仅更改了广播间隔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将进行一些测试、以检查我是否获得相同的结果。 您是否可以同时尝试使用监听器来查看是否发送了任何数据包?

    此致、

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我做了一些测试、即使广播间隔是3分钟、节点仍然能够接收来自收集器的数据包。 已使用侦听器和节点的 LNA 引脚检查。 您是否有来自测试的日志以及是否能够使用该监听器?

    此致、

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    您如何确保传感器通过这些方法接收到广播消息?

    -监听器只显示广播已被传输(这是每次,我从来没有说过),但没有任何广播 ACK ,所以你永远不能确定节点收到它。

    - LNA 也只证明 RX 是打开的,但它不能保证它被正确地接收和处理。 另外、可能很难识别与广播相关的 LNA 脉冲、因为有时报告和轮询会重合并产生相似的脉冲持续时间。

    我使用的方法是观察传感器节点上的红色 LED。 如果网络独立运行、则加入网络时传感器上的红色 LED 会亮起、并且 每次收到广播消息时、传感器上的红色 LED 都必须亮起。 如果我选择10秒的广播间隔、从启动开始60秒之后、则传感器上的红色 LED 每10秒切换一次、这表明广播效果良好。 如果我将时间间隔更改为180秒或3分钟、则在最初的60秒启动后、红色 LED 永远不会再次切换、这表示广播不起作用。

    您能否改为执行此测试? 我认为发送一个3分钟的视频显示红色 LED 上没有活动是没有道理的。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我当时正在研究单播数据交换、它与广播交换不同。 我的错。 我可以看到问题。 当我将广播间隔增加到130段以上时、我似乎得到了这样的结果。 我将使用逻辑分析仪来查看收集器发送的数据(PA)和节点接收的数据(LNA)。  每次 在收集器中执行 generateBroadcastCmd ()函数时,我都会切换 GPIO ,因为这是收集器向 Mac 发送广播请求的时候。  在传感器中执行 processBroadcastCtrlMsg()时,我也在切换 GPIO,即节点接收广播数据包时。 我将广播数据包长度增加到512、以便能够区分广播数据包和其他数据包。 收集器仍能够发送广播包、但节点由于某种原因未接收广播包。 这也反映在您提到的 LED 未切换。

    我将尝试调查问题可能是什么、并向您提供答案。  

    此致、

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    感谢您再次检查。 是的、这与我得到的结论是一样的、在过了130年代、它停止工作  

    请进行深入研究、我的应用确实需要更长的广播间隔。 希望在某个地方有一个简单的修复方法。

    期待您的反馈。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Marvin、有什么关于这个问题的最新动态吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、我发现了这个问题、并将与研发部门协调解决这个问题。 Mac 代码中存在错误、因此我们无法提供使您的项目立即运行的解决方法。 将在下一个 SDK 版本中修复。 对于给您带来的不便、我深表歉意。  

    此致、

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不幸的是,没有解决办法,但至少它将在未来解决。

    谢谢。