This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:外部 TCXO

Guru**** 2481495 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1281906/cc1352p7-external-tcxo

器件型号:CC1352P7

您好!

我是否可以 为  CC1352P7使用外部48MHz TCXO? 您推荐哪种类型的 TCXO? 可以向引脚 X48M_P 提供时钟、应该如何处理引脚  X48M_N?

数据表指出、只能使用晶体。 尽管《技术参考手册》中提到可以使用 TCXO。

谢谢。

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们目前正在更新关于 TCXO 使用的建议。

    在 X48M_P 处使用 TCXO 输入时、X48M_N 应保持开路

    可以使用 TCXO、它必须是削波正弦波。  

    建议使用4焊盘 Taisaw TCXO 2.0x1.6mm 48.0 MHz;器件编号:TX0678E。

     有关样片、请联系 peichiang@mail.taisaw.com。  

    谢谢。

      理查德