This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:SPI 状态在读取&amp 时返回;写入操作。

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1281829/cc1125-spi-status-return-on-read-write-operations

器件型号:CC1125

状态字节的低4位在用户手册中被标记为"保留"。

在执行读操作时、符号位始终为0;在执行写操作(和选通信号)时、符号位始终为1。

此处的示例: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/886709/boostxl-cc1125-command-sequence-form-smartrf-studio-does-not-work-with-own-microcontroller

这有什么意义吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您所看到的内容符合预期、但保留位是出于某个原因、这意味着您的应用程序不应关心它们报告的内容。

    对于未保留的位、是否有任何不能按预期工作的情况?

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不-我只是注意到 这种行为、并想知道这是否有任何重大意义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么论坛不允许我标记 您的 回复为"这已解决我的问题"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它被标记为绿色,意思是"这解决了我的问题":-)