This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:所接收邮件的前导码问题 Conf.前导 码模式= 0

Guru**** 2481755 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R7, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1282568/cc1312r7-problem-to-received-messages-with-preamconf-preammode-0

器件型号:CC1312R7
主题中讨论的其他器件: CC1310

您好!

我们正在努力将我们的系统移至 CC1312R7、并且在接收具有第一前导码位0的邮件时出现问题".前导 码 Conf.前导 码模式= 0"

过去、当我们在 CC1310器件中遇到此问题时、TI 建议定义:
HW_REG_OVERRIDE (0x52AC、0x130C)、

HW_REG_OVERRIDE (0x5104、0x2F2F)

1.我可以在哪里罚款这个覆盖的解释?

2.此值是否被覆盖且与 CC1312R7相关?
3、您对解决此问题的建议

提前感谢

烧·弗利什曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我们的代码中发现了问题。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yaki:

    我找到了您的电子邮件、您说这个问题已解决。 很好

    我将关闭这个话题、我们可以通过电子邮件继续对话。

    此致、

    SID