This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:闪存写入操作的电源电压要求

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1283210/cc1352r-supply-voltage-requirements-for-flash-write-operation

器件型号:CC1352R

闪存写入/擦除操作所需的最低电源电压是多少?

它看起来 MCU 在1.8V 至3.6V 的电压范围内工作。   闪存写入和闪存擦除操作是否存在电源电压限制?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该闪存的工作电 压为1.8V 至3.6V。