This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:如何对高频振荡器 CC1312进行调优

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1283065/cc1312r-how-to-tune-the-hf-oscillator-cc1312

器件型号:CC1312R

您好!

我已阅读"应用手册 CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项"第 6.4段调整 HF 振荡器

根据本文档、CC1312有内部电容器需要调节、我可以在 CCFG.c 文件中设置 SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_CAPARRAY_DELTA 以进行调节。

但是、我的 CCS 工程没有 CCFG.c 文件、我只能通过设置* syscfg 来进行配置。

如何调节定制电路板的 HF?

Br
保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我找到了  

    在 syscfg->TI device->XOSC Cap 阵列修改检查->Array Delta 中