This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:我正在进行 LPSTK-CC1352R 低功耗项目、其中我需要 LPSTK-1352R 进入待机模式60秒

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LPSTK-CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1282936/lpstk-cc1352r-i-am-working-on-a-lpstk-cc1352r-low-power-project-where-i-need-the-lpstk-1352r-to-go-in-standby-mode-for-60-seconds

器件型号:LPSTK-CC1352R

您好!

我正在参与一个 LPSTK-1352R 低功耗项目、我需要 LPSTK-CC1352R 进入待机模式60秒。 我所做的基本上就是准备一个 Launchpad 1352R 和一个 LPSTK-1352R 传感器标签。 我想在60秒后将来自传感器标签的读数发送到 LaunchPad 一次。 发送读数后、我希望 LPSTK-1352R 在另外60秒内关闭或进入待机模式。

我找不到任何具体的示例来说明如何将 LPSTK-1352R 置于待机模式。

请帮我解决此问题、并解释如何实现此目标。

谢谢!

此致、

普赫拉吉·辛格