This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:是否有 RF RX 功能上 RSSI 的任何滤波器?

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1282521/cc1312r-is-any-filter-of-rssi-on-rf-rx-function

器件型号:CC1312R

您好!
我使用 CC1312测试定制电路板、
一个 电路板仅适用于 TX、另一个 电路板 仅适用于 Rx。

我在  RX 板上通过" rf_cmdPropRx.rxConf.bAppendRssi = 1;"放置了 RSSI 值字段。

所有数据包都接收 RSSI 值。

但是,关于0xb0 under 的 RSSI,根本不接收数据包。

默认配置中是否有任何 RSSI 滤波器?

---  

另一个问题。
TX 模块的 PHY 属性如下。

RX 模块的 PHY 属性如下所示。

几乎相同、但 RX 滤波器 BW、

这些设置是否没有问题?
如果我将 RX 模块的 RX 滤波 BW 设置得更低、则 RX mõdul 将无法接收数据包。

如果射频覆盖范围低于预期、我应检查哪一点?

Br
保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有 FEM 或 LNA?

    是否使用静态 TX 未调制载波测量传导输出功率和频率偏移 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我们不使用 FEM 或 LNA。 并让它们测量输出功率和频率偏移。

    关于 RSSI 阈值、是否有任何阈值设置参数来过滤低 RSSI 数据包?
    我的电路板无法接收具有低 RSSI 的数据包、bellb0。。。

    通常情况下、可在没有错误的情况下接收到多低的 RSSI?

    Br
    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议使用标称50kbps 设置测试您的代码。 您还应该使用 SmartRF Studio 进行一些测试。

    RSSI 是接收强度、这意味着 RSSI 可低至灵敏度限值。 这意味着对于给定的 PHY、您的灵敏度限制低至-100dBm。对于给定的 PHY、RSSI 应报告回 t0 -100