This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:相干与非相干检测和频率斜升

Guru**** 2481985 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1282376/cc1310-coherent-vs-non-coherent-detection-and-frequency-ramping

器件型号:CC1310

您好!论坛!

有一天、我遇到了一个文"apropos 锁相环滤波器设计"、这是我为其他一些项目执行的同步任务、我意识到当我们在下一个线程中担心频率偏移时、我们错过了一两个诀窍:

CC1310频率偏移

。 我想解释整个情况、并要求为手头的任务提供可能的前进方式或替代解决方案。 我把我的问题分解成了以下论点。

CC1310/1312是否针对 GFSK 解调采用相干或非相干检测? 如果一致、PLL 中环路滤波器的特性/顺序是什么?  如果输入信号具有频率斜升、是否设计为具有稳态误差的上限? 频率偏移随时间线性增加。 此斜坡的最大速率尚不清楚、但可稍后提供斜率。

根据我的理解,一个 PLL 试图锁定到一个连贯检测的传入信号的相位,可能需要一个更高阶的环路滤波器。[数字通信, Bernard Sklar , Chaper 10同步]。

如果假设现有 PLL 无法克服输入信号中的频率斜升、您是否可以建议采用非相干检测且频率锁定可能足以进行解调的备用无线电。

期待您提供宝贵的反馈和意见。

此致

Maaz Ali Awan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maaz:

    我已经将该主题分配给了我们的射频专家、他们应该很快与您联系。  

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的应用面临哪些实际问题、以表明当前的实现方式不是最佳的?  

    改变拓扑和调制解调器设计不是那么简单、不能在开放论坛上讨论、原因很明显。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好   

    非常感谢您,先生!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,RGW 先生!

    感谢您再次回答此问题。 实际上、问题是频率偏移、我在相关文章中已经提到过、但事实证明、尽管频率偏移可覆盖扩展带宽、但当搭载 CC1310作为接收器的小型无人机往往会出现该问题  加速。 这让我觉得上述无线电设备可能不是为了满足通信节点之间的加速度而设计的。根据我的理解、这种相对加速会导致发送器和接收器之间出现频率斜升。 请指导我完成此问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您解释您在申请过程中遇到的问题。 我们有多个客户使用无人机、带内置射频的运动应用以及能够很好地适应加速度的传感器。 我认为这与调制解调器/PLL 配置无关。 调试的一些想法:  

    您是否使用静态 Tx 未调制载波测量了发送器 DUT 和接收器 DUT 的频率偏移?

    您在这些 DUT 中是否有相同类型的晶体?

    仅用于调试目的。 您是否曾尝试过与当前频率相差几 MHz 的另一个频率、以确定是否存在导致该问题的外部射频噪声?

    仅用于调试目的。 是否已尝试禁用直流/直流转换器以查看是否仍遇到类似的行为?

    加速控制、在射频链路预算中断之前、是否在实验室中以更低的射频级别监控了它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当将 CC1310作为接收器的小型无人机倾向于  加速。 [/报价]

    您是否尝试过计算这将导致的实际频移? 我假设 这种转变微不足道。 我会考虑其他原因。 您曾想过电源噪声及其对 CC1310的影响吗? 如果您在实验室中安装无人机并提高电机的速度、那么您是否看到同样的问题? 电机如何运行的灵敏度是否受到影响?