This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311R3:CC1311R31T0RKPR

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1311R3, CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1282658/cc1311r3-cc1311r31t0rkpr

器件型号:CC1311R3
主题中讨论的其他器件: CC1101

您好、TI!

作为从 CC430更改为 CC1311的一部分、我们希望您的帮助了解我们需要与 CC1311等效的参数。

以下是我们用于 CC430的参数(RFconf.c)。 请分享 CC1311的相关信息。

//地址配置=无地址检查
//基频= 432.999817
// crc 自动刷新= false
// CRC Enable = true
//载波频率= 433.999573
//通道编号= 5
//通道间距= 199.951172
//数据格式=正常模式
//数据速率= 249.939
//偏差= 126.953125
//设备地址= 0
// Manchester Enable = false
//调制= true
//调制格式= 2-GFSK
// pA 斜升= true
//数据包长度= 63
//数据包长度模式=可变数据包长度模式。 由同步字后的第一个字节配置的数据包长度
//前导码计数= 4
// RX 滤波器 BW = 541.66666667
//同步字限定符模式=检测到30/32个同步字位
// TX 功率= 10
//美白= false
// CC430的射频设置
rf_settings 代码 rfSettings ={
0x06、// IOCFG0 GDO0输出配置
0x3F、// PKTLEN 数据包长度
0x05、// PKTCTRL0数据包自动化控制
0x05、// CHANNR 通道编号
0x0C、// FSCTRL1频率合成器控制
0x10、// FREQ2频率控制字、高字节
0xA7、// FREQ1频率控制字、中间字节
0x62、// FREQ0频率控制字、低字节
0x2D、// MDMCFG4调制解调器配置
0x3B、// MDMCFG3调制解调器配置
0x13、// MDMCFG2调制解调器配置
0x62、// DEVIATN 调制解调器偏差设置
0x10、// MCSM0主无线电控制状态机配置
0x1D、// FOCCFG 频率偏移补偿配置
0x1C、// BSCFG 位同步配置
0xC7、// AGCCTRL2 AGC 控制
0x00、// AGCCTRL1 AGC 控制
0xB0、// AGCCTRL0 AGC 控制
0xFB、//无线控制唤醒
0xB6、// FREND1前端 RX 配置
0x17、// FREND0前端 TX 配置
0xEA、// FSCAL3频率合成器校准
0x2A、// FSCAL2频率合成器校准
0x00、// FSCAL1频率合成器校准
0x1F、// FSCAL0频率合成器校准
0x09、// TEST0各种测试设置
};

感谢您的支持。

Br、

  阿尔弗雷德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfred:

    您是否需要对讲机配置设置?  

    您是否使用过 SmartRF Studio 来评估器件的射频性能?

    通常、我们建议客户使用 SmartRF Studio 来设置其所有要求、并为您生成无线电配置设置、以便在您的软件中使用。

    对于 CC1311R3、请使用 SmartRF Studio 7。

    https://www.ti.com/tool/SMARTRFTM-STUDIO

    此致、
    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sid 您好!

    是的、我已经删除了 CC430 config 和 CC1311 config 以及我们获得的文件的图片、但我没有看到附加文件的选项。

    我们面临的问题是、具有 CC1311 (TX-RX)的 CC1311可以正常工作、但 CC1311与 CC430  (TX-RX) 不能正常工作、反之亦然。  

    要启用 CC430与 CC1311之间的所有 TX-RX 选项、我们需要更正对参数的任何建议?

    谢谢。

       阿尔弗雷德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfred:

    我们不会测试这两个设备之间的兼容性。 但应该可以实现这一点。 我已将此主题分配给我们的射频团队。  

    但为了最好地回答这个问题、请上传文件。 您可以使用您选择的云驱动器并为我们提供链接。  

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本例中的两个典型错误:

    -同步字  

    -频率偏移

    这一点与您的案例也相关、因为 CC430使用 CC1101射频内核: dev.ti.com/.../node