This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:SmartRF Studio 7

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1283428/cc1352p7-smartrf-studio-7

器件型号:CC1352P7

您好,

我们 使用"SmartRF Studio 7"来测试我们的两个电路板、它运行良好、但我们将您的 Launchpad 与我们的电路板一起测试、它无法正常工作。

您能给我们一些建议吗?

此致

董

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果管理在两个同类型电路板(通常两个自定义电路板或两个 LaunchPad)之间进行通信、但不在两个不同电路板(通常是 Launchpad 和定制电路板)之间进行通信、则问题通常是频率偏移。  

    如果您有频谱分析仪、请将电路板设置为发送 CW、并以尽可能高的精度测量频率。 另请参阅 www.ti.com/.../swra640g.pdf 中的硬件故障排除

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们如何发送 CW?  我们可以  通过"SmartRF Studio 7"发送 CW 吗?

    此致

    董

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SmartRF Studio 中的 CW:续 Tx ->未调制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们设法在 两个不同的板(通常是一个 Launchpad 和一个定制板)之间进行通信。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    谢谢、

    M·H