This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310邮箱阻止问题?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1274552/cc1310-cc1310-mailbox-blocking-question

器件型号:CC1310

团队成员

是否创建了三个进程,其中一个进程被称为 Mailbox_pend (mbxHandle,&msg,BIOS_forever);在阻止了另外两个进程后,该进程被创建了? ? ? 流程的优先级已照常修改或阻止  

SDK 4.20.2.07

XDC 3.62.1.16

此致

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex

    很抱歉、我不明白您的问题是什么。

    您使用的是哪个示例、您在代码中到底做了什么、以及它是如何失败的?

    提供尽可能多的详细信息、以便我们可以重新创建问题。 最好的做法是您可以制作一个生成相同问题的小型演示代码、以便我们可以在 LP 上运行。

    Br

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于缺乏反馈而关闭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    我根据正式例程创建了三个线程、其中一个被称为 Mailbox _pend (mbxHandle、&msg、BIOS_forever)、阻止了其他两个进程  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我回复晚了  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然需要您回答我原来的问题:

    您使用的是哪个示例、您在代码中到底做了什么、以及它是如何失败的?

    提供尽可能多的细节 这样、我们就可以通过重新编程 。 最好的办法是、 制作一个小型演示代码来生成相同的问题 ,我们可以在 LP 上运行。

    Siri