This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:我可以&&# 39;t 下载并运行 CC2650STK 的一些示例代码

Guru**** 2481475 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1284397/cc2650stk-i-can-t-download-and-run-some-example-codes-for-cc2650stk

器件型号:CC2650STK

我有 CC2650STK、想要下载并运行 pinStandby 等一些示例代码、但遗憾的是、在 Resource Explorer 中看不到任何 SDK 示例。 除此之外、我还尝试从 TI 网站下载 SDK 并导入工程示例、但效果不好。 让我知道我该怎么做。

谢谢!

此致、

普赫拉吉·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pukhraj:

    尽管默认情况下被禁用、但仍然可以 在 Resource Explorer Online Version (资源浏览器联机版本)上找到 TI-RTOS for CC2650 (所示的任何嵌入式软件包左侧有三个垂直点、然后导航至 Manager Versions -> Summary 并选择感兴趣的软件包)。  如果要从已安装的本地版本导入、则必须导航至 tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06\resources\cc2650SensorTag\driverExamples\tiDriverExamples。  

    此致、
    瑞安