This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310 433频带 PA 保护

Guru**** 2542920 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1284114/cc1310-cc1310-433-band-pa-seting

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: CC1352P

您好!

我计划在433频带中使用 CC1310、通过我的 TX 测试、我获得的输出功率不像我定义的那样。 
在下表中将 PA 设置为15dBm 至-10dBm 范围内
​​我在表中定义的值是否正确?
PA 组   测量的结果(dBm)
15 0x913F 13.5
13.7 0xB83F 12.75
13 0xD80F 12
12 0x784E 11
11 0x4E48 10.4
10 0x46CB 9.8
9 0x38C8 9.06
8 0x2EC6 8.54
7 0x2AC5 7.9
6 0x24C4 7.14
5 0x20C3 6
4 0x18C2 6
3 0x16C2 4.4
2 0x12C1 4.36
0 0x0EC1 4.35
-10 0x04C0 1.7

谢谢
Yos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他的 Yos、
    您要在定制电路板上进行测量? 要从 SmartRF 还是 CCS 运行测试?
    此致、
    Hg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用 CC1310将 SmartRF 连接到硬件板 、并通过 JTAG 连接发送命令

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    您上传的功率设置正确。 预计不同器件之间的输出功率会有一些变化、但您测得的值似乎有点过低。 可能与原理图或布局有关。 您能否上传原理图?

    此致、

    Hg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Im 发送0x04C0 (-10dBm)并且测量1.7dBm  

    功率设置似乎不正确、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您共享的 PA 表没有任何问题。 对于较低的输出功率、PA 具有高度非线性。 对于较高功率设置、精度应约为1dB。 另外 、由于在射频路径中使用了两个开关、因此预计不会获得15dB 的输出功率。 它们具有一些插入损耗。 您能否分享一下射频开关的器件型号?

    此致、

    Hg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 CC1352P-4LAUNCHPAD 上测试了 TX 电源 、它具有将平衡-非平衡变压器调谐到433频带并产生更多的线性结果、而且 PA 设置值也是错误的  

    CC1352P 和 CC1310之间是否有差异?

    请参阅下面的结果  

    TX 设置   测量值(dBm)
    14 0x013F 14.3
    12.5 0xB224 12.7
    12 0xA410 12.45
    11 0x669A 11.4
    10 0x3E92 10.64
    9 0x3EDC 7.3
    8 0x2CD8 6.5
    7 0x26D4 5.5
    6 0x20D1 4.5
    5 0x1CCE 3.4
    4 0x16CD 2.9
    3 0x14CB 1.8
    2 0x12CA 1.2
    1 0x12C9 0.4
    0 0x10C8 -0.4
    -5 0x0AC4 -5.5
    -10 0x0AC2 -10.5
    -15 0x06C1 -14.5
    -20 0x04C0 -21
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    CC1310和 CC1352P 具有相同的功率放大器。 唯一的区别是、PA 表已更新一位、并包含低于0dBm 的更多功率设置。

    此致、

    Hg