This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:此错误发生在 CCS 编译期间

Guru**** 2811545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1284512/cc1312r-this-error-occurs-during-ccs-compilation

器件型号:CC1312R

团队好,

CCS&SDK:我的客户说这些是最新版本。

错误#10234-D:未解析的符号仍存在
错误#10010:链接期间遇到错误;未生成"rfPacketTx_CC1312R1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang.out"
tiarmclang:错误:tiarmlnk 命令失败、退出代码1 (使用-v 查看调用)
gmake[1]:***[rfPacketTx_CC1312R1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang.out]错误1
gmake:***[全部]错误2
Makefile:146:目标的食谱"全部"失败

他提供了这个链接,但链接(在 anwser )是无效的。

他说:这个错误可能是由添加传感器生成的文件造成的。

如何将一系列 SCIF 文件正确添加到 CCS 项目?

我提供了有关添加文件的 CCS 用户指南链接。

他说这根本没有影响。

请帮助我解决这个问题。

感谢您的支持!

B&R、

银河