我使用的是 Wi-SUN、但我的应用需要从传感器获取数据、并且此传感器的协议是 I2C、我在启用 I2C 时遇到问题、当 I2C 开始生成一切故障时、Wi-SUN 通信会发生故障。
我测试的代码的传感器,只有代码工作良好,当运行 Wi-SUN 代码单独的代码工作良好,但当生成线程使用这两个代码在我的代码失败。
我不知道是否有必要进行额外的配置或参加某项活动。
如果有人有同样的情况可以帮我吗?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用的是 Wi-SUN、但我的应用需要从传感器获取数据、并且此传感器的协议是 I2C、我在启用 I2C 时遇到问题、当 I2C 开始生成一切故障时、Wi-SUN 通信会发生故障。
我测试的代码的传感器,只有代码工作良好,当运行 Wi-SUN 代码单独的代码工作良好,但当生成线程使用这两个代码在我的代码失败。
我不知道是否有必要进行额外的配置或参加某项活动。
如果有人有同样的情况可以帮我吗?
谢谢。
尊敬的 SiddantH_N:
我说 All crash 是因为在两秒或三秒后的调试会话期间,代码进入 SysCallback_defaultAbort()中的无限循环。
在调试过程中、尝试连接 Wi-SUN 网络并启动 I2C 通信、每15ms 在计时器中读取传感器一次、我已经确定、如果我注释 I2C 事务行没有失败、 但是我没有来自传感器的数据、如果该行取消注释、则代码将失败。