This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:用于低于1 GHz 应用的 OTA over UART

Guru**** 2481475 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1283844/cc1310-ota-over-uart-for-sub-1

器件型号:CC1310

您好!  

 在 CC1310 NORTOS 中执行 OTA 的可能方法是什么?

在我的项目中、我使用 ESP32作为主机控制器、该芯片通过 UART 与 CC1310 (NORTOS)相连。  是否可以使用主机控制器对 CC1310 (NORTOS)执行 OTA?