This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:NVS_CONTROL、外部闪存

Guru**** 2482045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1281454/cc1352p7-nvs_control-external-flash

器件型号:CC1352P7

您好,

我们需要获取 SPI 闪存的 ID。 您能举个例子吗? 我们不能使用 NVS_CONTROL 权限。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    NVS 外部示例应可帮助您开始使用我们 LaunchPad 上的 SPI 闪存。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ABzeokRlUsHID-piucXCIw__com.ti.SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK__BSEc4rl__LATEST

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sid:

    您可以举一个  NVS.h 中 NVS_CONTROL()的例子吗? 我们无法正确使用它。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong:

    我也看不到 NVS_CONTROL()的任何示例。 我将与 rnd 讨论、并就如何实施它向您提供反馈。 下周将需要几天时间。 因此请预计在星期三之前收到回复。 很抱歉耽误你的时间。  

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong:

    NVSCC26XX.c 平台特定的 NVS 驱动程序中未实现 NVS_CONTROL()。

    请描述您想要读取的 ID、或许可以使用可用的 NVS_READ API 来实现此函数。

    此致、

    SID  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sid:

    我想通过  NVS_CONTROL()或其他方法获取 Flash ID。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong:

    正如我之前所说的对于 NVSCC26XX 驱动程序的内容、未实现 NVS_CONTROL API。 无法使用此 API。

    但是、如果您知道闪存在特定位置的 ID、则可以使用 NVS 读取。

    此致、

    SID