This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350STK:要将 CC1352STK 与 CC1352R Launch Pad 连接

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350STK, CC1352R, CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1283933/cc1350stk-want-to-connect-cc1352stk-with-cc1352r-launch-pad

器件型号:CC1350STK
主题中讨论的其他器件: CC1352RCC1350

您好!

我有1350STK 传感器标签和1352R LaunchPad、我希望1350STK 作为传感器、并希望1352R 作为收集器。 我是否可以将这些(传感器标签和 Launch Pad)用作传感器和收集器、其中 CC1350STK 通过低于1GHz 网络将传感器数据发送到收集器1352R。 我该如何实现它、以及哪个示例可以最好地做到这一点。

谢谢!

此致、

普赫拉吉·辛格