This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:(15.4 Stack)多网关支持实现

Guru**** 2767265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1283456/cc1312r-15-4-stack-multiple-gateway-support-implementation

器件型号:CC1312R

您好!

如本文档中所述,我们需要在为 TI 15.4-Stack 网络实现多网关支持方面提供一些说明和帮助: www.ti.com/.../swra734.pdf

本文档介绍了协调器切换逻辑、但未提及实现中央到本地网关通信的方法。 我们希望将多个本地网关连接到一个中央网关时使用非信标 FH 模式。

我们的网络应包含可连接到中央网关和本地网关的低功耗休眠传感器。  中央网关将连接到云、它将是唯一可访问互联网的设备。目标是将数据上游传输到云、并下游传输到传感器。

例如,如果一个传感器连接到本地网关,它应该能够接收来自云通过路由的消息:  

云>中央网关>本地网关>传感器

传感器应能够将数据发送回云:

传感器>本地网关>中央网关>云

还可以使用直接连接到中央网关的传感器:

云>中央网关>传感器

传感器应能够将数据发送回云:

传感器>中央网关>云

  1. 我们是必须通过组合来自传感器/收集器示例的 jdlc/cllc 在应用层实现路由器/中继器逻辑、还是有其他方法可以实现这一点?  
  2. 是否可以只为网关建立单独的网络、并且每个网关都有自己的包含休眠传感器的本地网络?
  3. 如果我们只有1个网络、休眠设备是否能够在我们不使用广播消息时向非休眠设备(不是 PAN 协调器)发送单播消息?

 感谢任何输入。

谢谢。

尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikolay:

    了解网络的拓扑结构有点困难。 你有什么数字来解释它吗?

    当您说双向通信时、我假设您在您列出的两种情况中是指上行+下行?

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的答复。
    我们会同时向上行和下行发送数据。 本质上、我们希望实现树拓扑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikolay:

    遗憾的是、我们没有提供有关如何实现到本地网关的中央网关的示例。 但是、您可以尝试看一看 Linux 网关示例: https://www.ti.com/lit/ug/swru491a/swru491a.pdf?ts = 1693910541950&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 、然后了解如何 通过增强该示例来处理通信的这一方面(即通过一个中央网关控制本地网关)

    1.路由器/中继器逻辑是什么意思?

    2.不,这是不可能的。

    3.第三个问题,我理解,不可能,因为所有的通信只通过 PAN 协调器进行,而不是在节点/设备之间进行。

    此致、

    马尔文