This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311R3:CC1311的节电模式和功耗

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1286260/cc1311r3-power-save-modes-and-consumption-of-the-cc1311

器件型号:CC1311R3

大家好!

我对 CC1311的功耗模式和电流消耗有疑问。 该数据表显示有4种模式:工作模式、空闲模式、待机模式和关断模式。 我们尝试了从示例中实现模式并在定制电路板上测量功耗。

在工作模式下、我们测量了3mA、这与数据表中的2.5mA 差不多、考虑到电路板上还有振荡器和一些射频东西、我们没有进行任何功率优化。  

然后、我们关闭控制器:  

/*转至关断*/
POWER_SHUTDOWN (0、0);

创建了一个目标配置文件。 似乎工作正常、控制器关闭、我们测量0.06mA。 我怀疑我们的万用表和设置是否足够精确、能够测量数据表中的115nA 电流。  

对于空闲和待机模式、我有点困惑。 gpiostandby 示例只是将主要任务置于连续睡眠状态。 难道这不仅仅是空闲模式吗? 我们测量的电流大约为700uA、与数据表中的570uA 一致。 没有待机模式的示例吗? 我如何将控制器置于该模式、我找不到任何东西? 再次、我认为我们不能从 DS 中测量2.2uA、但我们应该能够看到明显低于700uA 的值、或者我是否从根本上误解了这里的某个值?   

非常感谢您提供任何帮助。

您好

最大值  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    gpiostandby 示例应将器件置于待机状态。 您是否注意到自述文件步骤?]

    和 dV/dt。 测量电流时、CCS 中是否打开了调试会话? 这可以防止器件进入待机状态。

    此致、
    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sid:

    感谢您的快速回复。  

    是的、我始终对控制器进行编程、关闭电源、断开调试探针连接、然后再次打开电源以测量电流。 我通常在连接了 LED 的情况下运行一次示例、以检查是否一切都在运行、然后取下 LED。 现在、我也从示例中禁用了两个 GPIO、并重新进行了尝试:电流从略高于700uA 降至略低于700uA、但下降了~20uA、但这仍然是数量级高于我的预期。 连接探针并在 CCS 中打开调试会话后、功耗上升至大约1.8mA。

    此外、还经过了几个不同板的检查、得到了相同的结果。  

    我可以 检查的其他任何东西,或者这是我需要告诉我的 PCB 设计人员检查我们是否在其他地方有一些泄漏;)

    再次感谢。

    您好

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、同时重新检查我通过 LF OSC 时的所有设置。 我们的电路板上没有一个(空间受限)。  在 syscfg 中设置为"LF OSC"(来自 Launchpad 示例)。 现在、我想它应该意识到没有 LF OSC、并且来源于48MHz HF。 现在无法关闭 HF 时钟域、因为、没有 LF clk、没有 clk = bad。 或者类似的东西? 还是我在这里完全错了?  

    您好

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在描述的可能是正在发生的事情。 请您是否能够尝试强制 LF SCLK 改用 LF RCOSC。 这样即使在没有 LF XOSC 的情况下、器件也可以进入待机状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sid:

    成功了。 Im 现在的电流介于2到6uA 之间、足够接近万用表和设置精度。 还已通过重新连接的 LED 确认其实际工作。  

    尺寸表示:我在 Launchpad 上进行了相同的测量并获得了相同的~700uA、 也必须将其切换到 RCOSC 以获得2uA。   不用担心,我不得不完全拆除 XDS110电源跳线,而不是切换到外部电源(如在功率测量应用手册中所述,是的读有帮助;))。  

    感谢您的帮助、非常感谢。  

    问候语最大值