This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:发生 UART RX 事件的 LBT

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1285994/cc1312r-lbt-with-uart-rx-event

器件型号:CC1312R

您好!
我基于 rfListenBeforeTalk 示例创建了一个代码。
它工作得很好。 每5秒发送一次传感器数据。

我想在 while 循环中添加 UART 函数。
 每秒都会传入 UART 数据包。

我希望在接收 UART 数据和解析 UART 数据时每5秒使用 LBT 功能发送 TX 数据包(接收到的 UART 数据和传感器数据)。
我怎样才能做到这一点?


Br
保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    您可以启动一个新的线程、在其中处理 UART 通信(接收和解析)。 而不是在 main_thread ()中执行功能。

    启动两个线程、一个用于 UART、另一个用于无线电活动。

    下面是一个培训、让您创建多个线程。

    dev.ti.com/.../node

    此致、

    SID