This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:独立 CC1310作为中继器模式

Guru**** 2549750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1286134/cc1310-standalone-cc1310-as-repeater-mode

器件型号:CC1310

您好、TI 团队、

大家好!

我们在传感器和控制器应用中使用了 CC1310。 传感器正在向控制器发送几个字节的数据。 为增大覆盖范围、我计划在传感器与控制器之间引入独立的 CC1310。

因此在中继器模式下、我想在 CC1310接收到的任何数据处理/什么都不发送(只有1个中继器或最多2个中继器、但不能超过此值)。

我的问题-这可以通过范围扩展器/中继器模式实际实现吗? 如果是、您是否预见到任何挑战?

谢谢。

希特什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hitesh:

    这方面似乎已经作出了一些努力。 我找到了一个非常相关的 E2E 主题、可能会有所帮助。

    e2e.ti.com/.../cc1310-my-plan-to-add-router-functionality-to-the-ti-15-4-stack

    我在这里看到了一些挑战。  没有中继器的示例应用。

    TI 15.4堆栈包含网络关联、网络维护、孤立的重新结合等功能。

    如果您必须在两者之间添加独立器件、则必须重写 这些器件、并创建一个同时具有传感器和收集器功能的混合器件。

    简而言之、 根据这个 e2e 线程应该是可能的、但这不是一项小的工作。

    此致、

    SID