This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:CC1312R 支持4-FSK

Guru**** 1377220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1284587/cc1312r-4-fsk-support-on-cc1312r

器件型号:CC1312R

您好!  

我的一个客户是设计 DMR 系统。 需要4-FSK。 语音数据速率为6.5kbps。  

他们查看了 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1075632/cc1312r-4-fsk-modulation-support。  

但在使用信号发生器进行灵敏度测试时、某些参数似乎仍然未知。  

您能否在 SmartRF Studio 中共享优化的设置? 并分享相关参数? 例如、采样率(假设应为6.5/2=3.25sps)、偏差、同步、前导码长度、RXB、 等等  

Br. 阿尔宾