This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC1354P10:CC1354P10-1演示项目中的协议栈

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1287045/lp-em-cc1354p10-protocol-stack-in-the-cc1354p10-1-demo-project

器件型号:LP-EM-CC1354P10
主题中讨论的其他器件:CC1354P10SysConfig

您好!

我对下面 CC1354P10-1中 Simplelink cc13xx cc26xx SDK (v7.10.01.24)中的 rfEchoRX/TX 演示工程有疑问。

C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24\examples\rtos\LP_EM_CC1354P10_1\prop_rfEchoRx

C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_SDK_7_10_01_24\examples\rtos\LP_EM_CC1354P10_1\prop_rfEchoTx

 

  1. 您是否有关于本演示中使用的无线通信协议栈的任何文档、特别是用于网络层地址管理和路由的文档?
  2. 演示中高达网络链路层的规范是否符合 IEEE 802.15.4?

从 SysConfig 的射频堆栈、我们了解到专有射频"50kbps、25kHz 偏差、2-GFSK、100kHz RX 带宽"用于高达 PHY 层。

我们还了解到数据链路层也是在自定义 PHY 的链路层设置中设置的。

但是、我们尚不知道更高层的协议规范。

此外、在以下相同设置中、似乎未在默认设置中选择 IEEE 802.15.4。

 

此致、