This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:如何将岩石底部电流减少到一个较低的水平。

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1287122/cc1312r-how-to-reduce-rock-bottom-current-to-a-lower-level

器件型号:CC1312R

您好、TI 专家。

我使用了 empty_CC1312R1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang 示例 代码@SDK7.1。

我没有修改任何源代码行。

我使用了功率监控器进行测量。 能否将岩石底部电流减小到较低的水平?

现在、当我在 while 循环中使用空示例代码时、该代码大约为212uA。 这可以更低吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在 Launchpad 上运行:在执行该测量时是否已断开与 JTAG 的连接?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ghost、

    谢谢。

    您已经回答了我的问题。