This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:RTC、RF_runCmd 函数、睡眠函数

Guru**** 2481895 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1274675/cc1310-rtc-rf_runcmd-function-sleep-function

器件型号:CC1310

团队成员

eep 函数的范围?  

RF_runCmd 函数被阻止、如何强制阻止结束?  

如何填写 RF_CmdHandle? rf_runCmd ()没有返回这个参数?  

CC1310 RTC 计时示例  

您需要实现一天到一天的时间来在不时的时间之后自动唤醒器件、如何配置它  

此致

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex

    1) 1) eep 函数是什么?  请参阅此函数的位置

    2) 2)如果您希望能够手动取消激活的 RX、则需要使用 RF_postCmd 而不是 RF_runCmd。

    您可以执行以下操作:

    /* Enter RX mode and stay forever in RX. pktConf.bRepeatOk and pktConf.bRepeatNok = 1 */
    RF_CmdHandle rxHandle = RF_postCmd(rfHandle, (RF_Op*)&RF_cmdPropRx, RF_PriorityNormal, &callback, RF_EventRxEntryDone);
        
    /* Wait for a button press */
    Semaphore_pend(buttonSemaphoreHandle, BIOS_WAIT_FOREVER);
    
    /* Cancel the RX command */
    RF_cancelCmd(rfHandle, rxHandle, 0);

    3)不确定我是否理解您在这里要求的内容。

    RTC 会在大约18分钟后恢复工作、因此您无法将其用于使器件休眠一整天、然后在中断时唤醒。

    如果您的某些设备每天只需要运行一次、而器件在其余时间应该睡眠、则仍需要更频繁地唤醒、然后在唤醒 x 次后、完成所需的操作。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    很抱歉我回复晚了  

    ) eep 函数是什么?  请参考此函数的位置[/引号]

    睡眠功能的满量程范围?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    extern unsigned sleep (unsigned seconds);

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Siri

    unsigned seconds --它的范围值是多少?

    我想知道使用睡眠功能可以实现多长时间的睡眠模式、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex

    SLEEP 函数是 task_sleep 函数的包装器、两者都将0xFFFFFFFF 作为最大输入参数。

    SLEEP 函数将再次调用 task_sleep 函数。  

    对于 sleep 函数、您需要给出睡眠的秒数;对于 task_sleeo、您需要给出周期数。

    1个节拍为10us。

    这也意味着、当为 Task_sleep (0xFFFFFFFF)提供最大输入时、可以在0xFFFFFFFF x 10us = 42949s (11.9小时)内休眠

    这意味着如果您调用值大于 42949 (例如45000)的 sleep ()、器件将睡眠42949秒、然后 SLEEP 函数以2051 (45000 - 42949 = 2051)返回。

    然后、您可以使用2051再次调用睡眠函数。

    从 sleep.c 中删除

    /*  The maximum number of ticks before the tick count rolls over. We use
     *  0xFFFFFFFF instead of 0x100000000 to avoid 64-bit math.
     */
    #define MAX_TICKS 0xFFFFFFFFL
    #define TICKS_PER_SEC (1000000L / Clock_tickPeriod)
    
    /* integral number of seconds in a period of MAX_TICKS */
    #define MAX_SECONDS (MAX_TICKS / TICKS_PER_SEC)
    
    
    unsigned sleep(unsigned seconds)
    {
        unsigned long secs, ticks;  /* at least 32-bit */
        unsigned max_secs, rval;    /* native size, might be 16-bit */
    
        max_secs = MAX_SECONDS;
    
        if (seconds < max_secs) {
            secs = seconds;
            rval = 0;
        }
        else {
            secs = max_secs;
            rval = seconds - max_secs;
        }
    
        /* must use 64-bit math to compute tick value */
        ticks = ((uint64_t)secs * 1000000L) / (uint64_t)Clock_tickPeriod;
    
        /* must add one tick to ensure a full duration of requested ticks */
        Task_sleep((UInt32)(ticks + 1));
    
        return (rval);
    }

    Br

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Siri,ć

    我需要调用 sleep()函数才能实现10天的延迟。 也就是说、它将在通话后10天内唤醒。

    我应该怎么做才能达到此要求?

    此致,

    银河

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在上一篇文章中对此进行了说明。 睡眠时间不能超过11.9小时、因此您需要多次调用 Sleep (睡眠)。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Siri,ć

    哪个目录是 sleep.c? 是否仍然对用户关闭?

    此致,

    银河

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您将 SDK 安装在默认位置时、您将在此处找到文件:

    C:\ti\simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07\source\ti\xix\tirtos

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Siri,ć

    感谢您的支持!

    此致,

    银河

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴我能帮助你:-)

    Siri