This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1314R10:电源表

Guru**** 2536900 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1314R10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1287068/cc1314r10-power-table

器件型号:CC1314R10

您好、专家:

根据 SmartRF  stdio 7 版本2.29.0 ,我可以找到 cc1314R10的默认功率表,如下所示。

我感到困惑、为什么电源设置的十六进制参数都等于0xFFFE?

此外、如果我需要将输出功率设置为低于0dBm、我可以使用的功率范围非常有限。

基本上只有5个功率级别可用[0、-5、-10、-15、-20 ]。

我们是否有更详细的功率表可供参考、以及是否有用于设置增益的十六进制参数计算公式?

此致、

Seamus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seamus:

    我刚刚在结尾检查了这个、现在看到的是相同的、但不正确-我们确实有一个适用于 CC1314R10变体的 PA 表、因此我将在此主题中使用最新表进行回复、同时继续跟进。 请等待一天、以便我可以确认正确的 PA 表。

    对于 TI 来说、查找所列级别之间每个步骤的建议值是不切实际的、因为大多数客户不使用这些值、但如果有此需要、客户可以自行查找。 如需查找其他 PA 表值、请 参阅中提供的有关如何找到 PA 表值的更多详细信息  第10节  共  SWRA640  (CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项): https://www.ti.com/lit/swra640

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处是应位于此处的 CC1314R10 PA 表:

    TX Power Setting Display Text
    0xfffe:0x00013f 14
    0xfffe:0x00cd1f 12.5
    0xfffe:0x006f0f 12
    0xfffe:0x007555 11
    0xfffe:0x005850 10
    0xfffe:0x0081a0 9
    0xfffe:0x00749d 8
    0xfffe:0x005896 7
    0xfffe:0x00398e 6
    0xfffe:0x002f8b 5
    0xfffe:0x0059de 4
    0xfffe:0x0047d9 3
    0xfffe:0x0046d8 2
    0xfffe:0x001985 1
    0xfffe:0x002fd0 0
    0xfffe:0x0018c8 -5
    0xfffe:0x000ec4 -10
    0xfffe:0x0008c2 -15
    0xfffe:0x0008c1 -20

    您还可以将附加的配置文件导入到 SmartRF Studio 中、以便保存手动输入该文件的设置: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/156/pasettings_5F00_LP_5F00_EM_5F00_CC1314R10_5F00_patablefix.zip

    已进行更新、为 CC13x4器件提供了2位额外的 PA 表分辨率、该器件看起来未在 v2.29.0中完全实现; 将在下一版本中更正。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您的快速支持!

    此致、

    Seamus