This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F5137:使用更宽的通道频带时收发器范围将大幅减小

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: CC430F5137, CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1287385/cc430f5137-huge-decrease-in-transceiver-range-when-using-wider-channel-band

器件型号:CC430F5137
主题中讨论的其他器件: CC1101

我们是一家英国以外的数据公司、使用利用 RF 传输的数据收集设备。 该设备是一个仪器化的接口,它使用 ST 电子低功耗收发器组件传输数据。 在使用过程中、此射频传输信号由插入附近 PC 的接收器捕获。

此设置已通过 FCC 和 CE 认证、但需要注意的是、在合规性测试期间、必须根据 FCC 法规扩大频段:

 

CE

FCC

基频

868 MHz

921 MHz

频率偏差

20 kHz

229 kHz

通道带宽

100 kHz

541 kHz

过去、我们采用的是 RX 端的 ST 芯片、但现在我们已经转而采用由德州仪器提供的 CC430F5137。

使用我们的 CE 设置、转换是无缝的、并且性能几乎与使用 ST 芯片实现的结果相同。 但是、在美国、我们使用 FCC 设置、产品可以工作的范围大大减少。 下表显示了这一点。

 

CE

FCC

ST 芯片

100M 范围

100M 范围

TI 芯片

100M 范围

5m 范围

 根据文档、我们无法判断我们是否设置了寄存器错误或缺少了需要设置的其他内容。

 目前、它们通过以下方式进行设置:

WriteSingleReg (MDMCFG4、 FCC_15_247_MDMCFG4_38400);

WriteSingleReg (DEVIATN、 FCC_15_247_DEVIATN);

WriteSingleReg (FSCTRL1、 FCC_15_247_FSCTRL1);

WriteSingleReg (FSCTRL0、 FCC_15_247_FSCTRL0);

WriteSingleReg (MDMCFG3、CCDEF_MDMCFG3 );

WriteSingleReg (MDMCFG2、CCDEF_MDMCFG2 );

WriteSingleReg (MDMCFG1、CCDEF_MDMCFG1 );

WriteSingleReg (MDMCFG0、CCDEF_MDMCFG0 );

 

有以下定义:

#define FCC_MDMCFG4_38400   0x2A  //调制解调器配置。 Rx 带宽= 542kHz、速度= 38Kbps

#define CCDEF_MDMCFG3   0x83  //调制解调器配置。

#define CCDEF_MDMCFG2   0x13  //调制解调器配置。 FSK/GFSK

#define CCDEF_MDMCFG1   0x22  //调制解调器配置。

#define CCDEF_MDMCFG0   0xf8  //调制解调器配置。

#define FCC_DEVIATN   0x71 //调制解调器偏差设置(启用 FSK 调制时)。 0x72:-6dB BW = 554kHz

#define FCC_FSCTRL1   0x0c  //频率合成器控制。

#define FCC_FSCTRL0   0x00  //频率合成器控制。

 

通过这些信息、您可以看到自从从 ST 芯片切换到 TI 芯片后性能降低了有什么原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的目标是 FCC 设置具有500kHz 6dB 的带宽吗? 如果是、您是否查看过 https://www.ti.com/lit/pdf/swra123 ? CC430将 CC1101用作无线电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 CE 范围与 ST 芯片相同、则很可能这是设置问题(而不是硬件)。

    请查看推荐的应用手册、GhostOf 已在第一个实例中链接。

    此致、

    扎克