This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311P3:CC1311P3

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-CC1311P3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1287397/cc1311p3-cc1311p3

器件型号:CC1311P3

您好!

我们正在尝试使用芯片 CC-430将电流替换为新的 CC-1311。

是否有人可以提供一些提示/帮助、以帮助在射频寄存器与 CC-430和 CC-1311的配置之间找到相关性。

我今天使用 CC-430的寄存器向这个主题附加了一个文本文件。

我将感谢任何提示和帮助。

谢谢。

亚历克斯·卡特索维奇

e2e.ti.com/.../RF-Config.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    请查看以下内容、因为正是为了实现此目的而编写的: https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24/docs/proprietary-rf/proprietary-rf-users-guide/proprietary-rf/cc1101-migration.html#migrating-from-cc1101 

    我们建议使用我们的某一款 LaunchPad 开发板 、并将其与您的 CC430产品一起与 SmartRF Studio 7配合使用。

    我们没有专门针对433 MHz 进行优化的 CC1311x LaunchPad、但您可以使用 LAUNCHXL-CC1352P-4或 LP-CC1352P7-4 LaunchPad 查找 PHY 设置、因为它们对于 CC1311x 是相同的。 CC13x2和 CC1311x 器件使用相同的射频前端。

    否则、您可以使用 LP-CC1311P3 LaunchPad (https://www.ti.com/tool/LP-CC1311P3)并修改 BOM 以使用 上述任一电路板的433 MHz 路径(433 MHz 路径相同)。

    SmartRF Studio 将使您能够:

    1. 检查 CC1311x 设置是否向后兼容(如果需要)。
    2. 轻松修改 CC430和 CC1311x 寄存器。
    3. 导出 CC1311x 设置以与 SDK 配合使用。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Zack。

    其他问题:

    从 CC1311进行发送和通过 CC1311进行接收工作正常(对两者使用评估板)。

    从 CC1311进行发送并 通过 CC430进行接收(使用仍具有 CC430的旧产品) 不起作用。 这一点我们无法解决。 也许你可以给我们任何提示 ,哪些寄存器应该先检查.

    谢谢。

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、一个很常见的问题是"旧"产品和"新"产品之间的频率偏移。 您能检查一下吗? 我假设您在两侧使用相同的同步字、数据速率、偏差等。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 TheGhostOf 可能提到的频率偏移问题、请参阅  SWRA122  (CC11xx 灵敏度与频率偏移和晶体精度间的关系): https://www.ti.com/lit/swra122

    考虑晶体容差的原则同样适用于 CC1311。

    如果这样无法解决最新的问题、则 下一步可能需要两个器件使用的 PHY 设置的详细信息、以便我们进行检查。

    此致、
    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Zack、

    我想我们发现了问题-错误的同步字。

    谢谢。

    亚历克斯