This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350STK:我有一个 CC1352R 和一个 CC1350STK 传感器标签。 我想在 CC1352R 集中器 term 屏幕上显示来自传感器标签的传感器数据。 我应该使用哪个特定的传感器和集中器示例?

Guru**** 2481895 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350STK, CC1352R, CC1350, LAUNCHXL-CC1352R1, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1287366/cc1350stk-i-have-a-cc1352r-and-a-cc1350stk-sensor-tag-i-want-to-show-the-sensor-data-from-the-sensor-tag-on-the-cc1352r-concentrator-tera-term-screen-what-specific-sensor-and-concentrator-example-should-i-use

器件型号:CC1350STK
主题中讨论的其他器件: CC1352RCC1350LAUNCHXL-CC1352R1SysConfig

您好、TI 团队:

我有一个 CC1352R 和一个 CC1350STK 传感器标签。 我想在 CC1352R 集中器 tera Term 屏幕上显示来自 CC1350STK 传感器标签的传感器数据。 我应该使用哪个特定的传感器和集中器示例? 我想在它们之间建立低于1GHz 的网络、但我对应该在它们两个器件上刷写什么映像感到困惑、因为它们是不同的微控制器、它们的示例也不同。

谢谢!

此致、

普赫拉吉·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pukhraj:

    我们在 CC1352R 上没有 EasyLink 示例。 但是、您可以改用 TI 15.4堆栈:

    • 在 CC1350STK 上、将 传感器 以下工程:来自 SimpleLink CC13X0 SDK 的 C:\ti/simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07\examples\rtos\CC1350_LAUNCHXL\ti154stack\sensor。
    • 在 CC1352R 上、将 收集器 Project:这次来自 CC13xx 和 CC26xx SDK 的 C:\ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24\examples\rtos\CC1352R1_LAUNCHXL_ti154stack\collector。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arthur、

    我已经按照您在上面所说的内容进行了更新、但它不起作用。 收集器无法与传感器 CC1350STK 连接。

    谢谢!

    此致、

    普赫拉吉·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Purkhraj:

    是否已在 CC1352上启动网络?

    使用串行终端上的箭头、导航至"Network Actions"(网络操作)菜单、然后从此处选择"open NWK"(打开 NWK)、然后选择"form NWK"(表单 NWK)。

    之后您应该会看到类似的打印件:

    顺便说一下、使用该示例、您可以在收集器示例中转到"app"、然后选择"send toggle"来切换 CC1350上的 LED。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我从"C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24\examples\rtos\CC1352R1_LAUNCHXL\ti154stack\collector"入了收集器映像、然后我从"C:\ti\simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_tid_c1350\thex 标签上刷入了传感器映像、但它不会在传感器上执行任何操作。  

    您能否共享您的.hex 文件、以便我可以尝试使用闪存编程器进行刷写2.

    我正在共享我的 e2e.ti.com/.../4745.sensor_5F00_CC1350_5F00_LAUNCHXL_5F00_tirtos_5F00_ccs.zip

    是否正在使用开发调试器来刷写映像? 另外、如何通过开发调试器将传感器标签与 Tera Term 相连?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我首先尝试了使用 CC1350 Launchpad (也就是说、屏幕截图来自)、但我现在尝试了使用 CC1350STK 的相同固件、而且也同样有效。 我没有使用 CC1350STK 上的终端。

    我的两个示例都是从 SDK 中开箱即用的、无需任何修改。

    我使用独立的 XDS110来刷写器件并为其供电、如下所示:

    您可以使用 LAUNCHXL-CC1352R1中的 XDS110、使用10引脚电缆和两根跳线获取相同的设置、从而将3V3和 GND 从 XDS110连接到 CC1350STK 的"POS"和"NEG"端子。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是设置、我使用开发调试器刷写映像(闪存编程器2)、我已尝试逐个刷写.hex 和.out 文件、但两者都不会改变任何内容、 如果您看到第二个图像、则表示该红色 LED 灯在 CC1350STK 上仅显示为红色、CC1352R Launch Pad 没有连接任何连接。

    也购买了 CC1350 Launch Pad。 LaunchPad 上的收集器图像可以正常工作、但 CC1350STK 上的传感器标签图像无法正常工作。 红色 LED 指示灯非常暗、并且未从传感器标签侧在 Tera Term 屏幕上报告任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pukhraj:

    您是说您无法通过 CC DEVPACK 来访问 CC1350STK UART 输出吗?

    是否确定尚未修改任何器件的15.4配置 PHY?

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、要在 CC1350STK +调试器 DevPack 上获得 UART 输出、您必须在 CC1350_LAUNCHXL.h 文件内容中修改以下两行:

    #define CC1350_LAUNCHXL_UART_RX               IOID_28          /* RXD on CC1350STK */
    #define CC1350_LAUNCHXL_UART_TX               IOID_29          /* TXD on CC1350STK */

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了使传感器固件能够解决复位问题(仍是红色 LED 问题)、必须从工程的预定义符号中删除 CCFG 引导加载程序定义、如下所示:

    之后

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arthur、

    现在、根据您在上述注释中所说的内容、传感器标签甚至无法正常工作。 TERA Term 屏幕上未显示任何 LED 指示灯。 我只想将 CC1350STK 用作传感器、可通过低于1GHz 网络将其值发送到收集器 CC1350 Launchpad、收集器会在 Tera Term 屏幕上显示这些值。 但是、 CC1350_LAUNCHXL\ti154stack\sensor 示例按预期不起作用。

    谢谢!

    此致、

    普赫拉吉·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pukhraj、请尝试按照我刚才提供的指示进行操作。

    将 UART 引脚重新映射到正确的 CC1350STK 引脚排列并取消定义引导加载程序 CCFG 配置将使项目在不处于调试模式时显示数据。

    这些指令不包含使 LED 正常工作的指令、但现在、让我们集中精力让 UART 生成一些内容以及使传感器进行连接。

    我已采用与您相同的设置进行了测试(CC1350STK +调试器 DevPack)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arthur、

    现在根据您所说的、LED 保持关闭状态、传感器连接、但它不会在收集器 TERA 术语屏幕上显示任何传感器数据。 帮助我在收集器 TERA 术语屏幕上显示传感器数据

    谢谢!

    此致、

    普赫拉吉·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pukhraj,

    您从何处获得此收集器输出? 它与适用于 CC1352R 的7.10.00.24 SDK 中的收集器示例不同。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这一个是 CC1350 Launchpad (从购买 CC1350 Launch Pad)的收集器。 "c:\ti/simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07\examples\rtos\CC1350_LAUNCHXL\ti154stack\collector"。 我仍无法将 CC1350STK 与 CC1352R Launchpad 连接

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不想将 CC1350STK 用作传感器吗? 而 CC1352R 用作收集器?

    我想您正在使用 C:\ti\simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07\examples\rtos\CC1350_LAUNCHXL_ti154stack\sensor。

    收集器无法连接到默认配置中的另一个收集器。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否否否我们仍在做相同的事情、将 CC1350STK 作为传感器、将 CC1352R 作为收集器。 现在、我还将 CC1350 LaunchPad 用作收集器(只是需要一个相同 CC1350系列的收集器)、因为我无法将 CC1352R 与传感器 CC1350STK 连接。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。

    即使在您按照我的指示进行操作后、我仍然不明白为什么没有与 CC1352R 建立连接。

    您还可以执行另外一项操作:对 CC1352R 器件进行大量擦除、然后再次将收集器项目刷写到该器件中。

    同样、这些项目可以开箱即用、无需修改频率、15.4设置等。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅上面的 TERA Term 屏幕中的、传感器 CC1350STK 绝不会与收集器 CC1352R 形成连接。

    谢谢!

    此致、

    普赫拉吉·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这与我在 Tera Term 上看到的情况类似。

    您能否从收集器项目中共享 SysConfig (.syscfg)文件?

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此致、

    普赫拉吉·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢亚瑟布罗,它正在工作!

    你是最好的!

    此致、

    普赫拉吉·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您! 但是、您是为了让它正常工作而进行了哪些更改、还是只是等待了更长时间?

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我记得我之前在做另一个 LPSTK-CC1350R 传感器标签项目、因此我在收集器 SysConfig 中的"PHY 类型"参数值不同。 设置为5kbps 进行远距离传输、当我将其改回50kbps 时、它开始工作。

    谢谢

    此致、

    普赫拉吉·辛格