This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:S 参数

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1314R10, CC1312R7, CC1190, CC1312R, CC1311R3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1288885/cc1352p-s-parameters

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件:CC1190CC1312R、CC1314R10、 CC1311R3、CC1312R7

您好!  

在哪里可以找到此器件的 S 参数? 我尝试过,但没有发现任何东西。  

谢谢  

潘特利斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pantelis:

    我们没有要共享的 s 参数。 您应该根据我们的参考设计进行设计、该参考设计可在 https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-CC1352P 上找到。

    此致、

    Hg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pantelis:

    我们尚未测量此器件的 S 参数-我们建议客户参考  第9节 共  SWRA640  (CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项): https://www.ti.com/lit/swra640 、了解目标负载阻抗。

    特别是:

    有些设计无法按原样使用参考设计(例如使用不同的元件尺寸)。 在这种情况下、建议在 ADS 中同时对 TI 参考设计和客户设计进行仿真。 两个设计应具有相同的 S21/S22。

    当然、除 ADS 之外的另一种 EDA 工具也可以执行相同的功能。

    在大多数情况下、强烈建议仅使用我们的 Haiatullah 关联的参考设计。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我需要将输出提升到30dBm、我选择了 要使用的器件、但我更喜欢直接匹配阻抗、而不是两者都匹配到50欧姆。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的目标是仅面向+30dBm 或2.4GHz 的低于1GHz 吗?

    CC1190前端模块(FEM)可为-915 MHz 85200dBm 频带提供高达27.7dBm 的输出功率。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zack、这正是我需要的。 很棒的建议。  

    此致

    潘特利斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果您不需要2.4GHz TX/RX 或集成式+20dBm HPA、那么 CC1312R (或 CC1312R7/CC1314R10/CC1311R3、具体取决于您的闪存大小要求)可能 更适合 SoC -您刚才提到您选择了该器件、  但我想为了以防万一、我会提到它可以简化您的设计。

    此致、
    扎克   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要两个频段、并且 我需要27dbm 的869Mhz 频率。 您建议的增压器正是适合我的设计的。 我不知道该怎么说。 再次感谢。

    此致

    潘特利斯