This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:低于1GHz 的射频网状网络解决方案

Guru**** 2405830 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1287522/lp-cc1352p7-sub---ghz-rf-mesh-network-solution

器件型号:LP-CC1352P7
主题中讨论的其他器件:CC1352P7

大家好、

我的客户正在使用 TI Wisun Launchpad LPCC1352P7-1。根据我对开发套件的了解、TI 的 Wi-SUN 产品仅支持2种独立的架构:NWP 模式(协处理器)和嵌入式模式(真正的单芯片)。

NWP 支持边界路由和路由节点、但嵌入式仅支持路由节点。 目前、他们希望使用"嵌入式模式"构建边界路由-一种真正的单芯片独立解决方案、这样就无需使用自旋封装协议。

我们是否有 一些有关实施独立解决方案的示例项目或文档?

感谢您发送编修。

欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:

    我们没有独立的边界路由器。  

    Wi-SUN 网络的内置方式使边界路由器和网关提供 WAN 回程连接、从本质上将设备连接到互联网/云。 独立边界路由器示例不允许这样做。

    此外、边界路由器的 RAM 中有路由表、还有运行 Wi-SUN 网络的后台进程、因此、如果我们添加正在运行的应用程序代码、这将限制网络中的设备、现在可能有足够的 RAM/Flash 供应用程序执行。  

    知道它们的用例是什么仍然很有趣。

    1.需要多少个节点/边界路由器。

    2.他们是否真的需要跳频,或者他们是否可以使用我们作为起始网络的 TI 15.4协议栈解决方案。  

    3.为什么他们需要一个单芯片边界路由器解决方案,因为它只是一个边界路由器在一个网络中的许多节点。

    此致、

    SID  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddanth:

    让我来解释一下客户的情况。 他们拥有将 Wi-SUN 边界路由器和4G 模块组合在一起的网关。 它们有多个子网络、其中包括一个边界路由器和~20个节点。 子网的边界路由器从节点检索数据并将其转发到网关。 网关通过4G 连接将数据上传到云。

    他们尝试使用 TI Wisun Launchpad LPCC1352P7-1套件来测试此场景。 但是、在此套件上实施边界路由器需要额外的运行自旋协议软件。 它在构建独立系统时并不实用。 您对我们的实施有什么建议吗?

    此致、

    欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:

    他们的 GW 设计中是否有一个处理器、或者他们是将我们的 CC1352P7用作系统中的唯一处理器。 它们是如何与4G 模块连接的?

    此致、
    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddanth:

    感谢您的答复。

    它们将 CC1352P7用作 GW 中唯一的处理器。

    CC1352P7将通过 UART 与4G 模块连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:

    很遗憾、我们不支持此配置。 我们发现、大多数应用都有主机处理器、并且边界路由器需要与主机处理器连接。  

    此致、

    SID