This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:相同的无线电 ID

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1288864/cc1352p7-same-radio-id

器件型号:CC1352P7

客户在生产过程中注意到、两个 IC`s 具有相同的对讲机 ID。

这是正常的吗?

对讲机 ID`s 唯一吗?

`s 有一种如何创建 ID Δ I 的模式吗?

此致

安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ISEE、

    您能否说明一下对讲机 ID 的含义。 在量产过程中、这些器件在 FCFG 寄存器中编程为具有唯一的64位 MAC 地址。  

    您指的是什么 ID?

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将关闭该主题、并继续通过电子邮件提供支持。