This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350STK:如何使 CC1350STK 恢复出厂设置

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350STK, CC1350, LPSTK-CC1352R, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1288371/cc1350stk-how-to-factory-reset-the-cc1350stk

器件型号:CC1350STK
主题中讨论的其他器件: CC1350LPSTK-CC1352RCC-DEVPACK-DEBUGUNIFLASH

您好!

我想使用原始固件映像对 CC1350STK 进行出厂复位。 如何执行该操作。

谢谢!

此致、

普赫拉吉·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pukhraj:

    您是否已阅读 CC1350STK 的介绍文档? 我们建议您阅读您一直使用的其他器件的相关文档、可以通过以下链接找到该文档: http://dev.ti.com/cc1350stk 

    Pre-workOut of Box Demo该部分中有一个标题、其中包含最新的出厂映像、并提供了有关如何执行此操作的说明。  

    如 CC1350STK TI.com 页面上所述、 需要 SensorTag 调试器 DevPack 来更新固件(因此也会重置固件): https://www.ti.com/tool/CC-DEVPACK-DEBUG 、或者您也可以使用以下链接中的文件构建您自己的调试器: www.ti.com/tool/download/SWRC306 

    您还可以尝试使用  CC1350STK 上的 JTAG 接头来连接和刷写 CC1350 SensorTag、即在您的其他 LaunchPad 之一中使用 XDS110调试器、正如您在 LPSTK-CC1352R 中所做的那样。 由于 TI.com 上的 CC-DEVPACK-DEBUG 是缺货的、我建议先尝试一下。

    此致、
    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZC:

    我正在按照步骤重置 CC1350STK、但即使在下载 TI 云代理之后、此错误也会出现。

    任何关于如何摆脱这种情况的想法。 我检查了下面的目录,发现没有什么像 AppData 在 cheem 文件夹.

    谢谢!

    此致、

    普赫拉吉·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以再次检查 CC1350STK 是否已成功连接? 您可以 为此使用云版 UniFlash (点击链接页面上的"启动")或桌面版 UniFlash: https://www.ti.com/tool/UNIFLASH

    这将有助于缩小错误消息的潜在原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您也可以使用 UniFlash 来刷写.hex 文件-您可以在此处找到.hex 文件: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/857697/cc1350stk-cc1350stk