Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, CC1201, CC1200, LMX2571
主题中讨论的其他器件: CC1201、 CC1200、 LMX2571
使用 CC1312R 演示板执行灵敏度测试、代码调制后的信号由射频信号发生器发送到板。 2-(G) FSK 已完成。 频率为418 MHz、符号 速率为40 kbps、偏差为25 kHz、数据流为0 x555555930b51de2d5dc254eab46154a952bac07e06、0 x555555为前导码字、0x930b51de 为同步字、0x7e06为 CRC 字。
切换到4-FSK 应用后、测试发现 cc1312和射频信号发生器采用4-FSK 编码格式时不同、并且频率偏差的定义不同、射频信号发生器的频率偏差是 CC1312的三倍、有关详细信息、请参阅附件。
因此、发生器中的偏差已更改为75kHz、而发生器中的代码更改为0x00000000c65e048b78089701bfe13403f807ef950b53、但软件无法获取正确数据。 然后我将同步字从0x930b51de 更改为0x00、我可以在文本框中看到完整的数据。
这 是配置问题还是4-FSK 应用问题?