This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:具有32引脚的 CC1310评估板

Guru**** 2481985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1291115/cc1310-cc1310-evaulation-board-with-32-pin

器件型号:CC1310

您好!

使用评估板64_pin 对该板进行评估时不会出现任何问题、但我需要知道如何将此项目移植到32_pin 版本。
有人有人建议如何更改评估板的32_pin 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    评估板64_pin

    不清楚您在这里指的是什么?